This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:cc8530 &cc2592

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC8530, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/575926/cc8530-cc8530-cc2592

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他部件:CC2592CC2590

大家好、

我有一个用于 cc8530的定制设计 Bob、它将 cc2592用作范围扩展器。

我可以通过 SPI 控制模块并与之通话、但目前为止我没有任何射频通信。

当我尝试使用无线配置器对其进行设置时、在无线电部分下、我找不到 cc2592范围扩展器的设置。

(我只能找到 CC2590/cc25921的设置)

是否可以让我知道这是否会导致错误并使 cc8530 与 cc2592范围扩展器发生通信错误?

此致、

Dimitris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的设计中的所有内容都正确、则它应与 CC2590的相同控件(Paen、EN)配合使用。

    请注意、CC2590和 CC2592引脚不兼容。 如果您要使用 CC2592替换 CC2590、则它将无法正常工作。 有关引脚详细信息、请参阅数据表。

    以下是 CC2592与 CC2590相同的控制逻辑。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PM、

    我已经检查了原理图、看起来 cc2592已正确连接到 cc8530。
    (即使它们的引脚排列与上述引脚排列不同)

    我只是指控制逻辑、它看起来是一样的。

    感谢您的回复和帮助。

    此致、
    Dimitris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我观察到我之前的帖子中缺少控制逻辑。 以下是 CC2592的控制逻辑。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PM、

    太好了、谢谢!

    此致、
    Dimitris