This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:HSSD 模块如何工作?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2420, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/572499/cc2420-how-does-hssd-module-work

器件型号:CC2420
主题中讨论的其他器件: CC1200

你(们)好。  

在 CC2420数据表的73页上、我找到了一个名为"IOCFG1 (0x1D)–I/O 配置寄存器1"的寄存器。 对于"数字下行混合和通道滤波后的输出 I/Q"、可以将"HSSD_SRC"位配置为3。 该输出意味着什么? 此输出以什么格式生成?

我想知道是否可以将该寄存器配置为输出 I/Q 相位信息、以便我可以从 I/Q 信息中恢复相位。

谢谢、

Baofeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    HSSD_SRC 输出是高速串行输出、工作原理如数据表所述。 它将为您提供 I 和 Q、您将需要根据 IQ 样本计算信号的相位。 I 和 Q 样本以37.5Mbps 的速率串行化。 我必须警告您、输出此信号时器件的灵敏度会受到负面影响。

    总的来说、我不建议将这个器件用于 IQ 采样。

    您能详细讨论一下您的需求吗、也许我们有一款可为您提供帮助的不同器件。

    此致。
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TA、

    感谢您的回复!

    我正在这个旧平台上进行新的开发、因为 CC2420在学术界仍然很受欢迎:)我受到了来自 CC1200的 I/Q 采样寄存器的启发、 一些研究人员使用该功能来恢复接收信号的频率和相位信息、并使用该信息来估算载波频率偏移。 然后、我发现 CC2420具有非常相似的寄存器:HSSD 和 ADCTST、这与 I/Q 采样有关。 因此、我想知道我是否可以从 CC2420的这个 I/Q 采样输出值中恢复载波频率偏移信息。 但是、数据表对于我来说不太清楚该寄存器的功能。

    我在最新的 TI 收发器系列上做了一些重新测试、我认为现在它们都将载波频率偏移估算和 I/Q 输出作为基本的标准配置。 因此、我考虑了将此 I/Q 示例功能用于此目的、并在这一流行的收发器平台上提出了一些新的想法。

    谢谢、
    Baofeng