This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:2.4GHz 时 IEEE 802.15.4模式需要进行频率校准?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/574679/cc2650-frequency-calibration-required-for-ieee-802-15-4-mode-at-2-4-ghz

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC1125

CC2650的 CMD_FS (0x0803)无线电命令允许对 fractFreq 参数(分数频率)进行编程以调整频率合成器。
我们针对其他使用 CC1125 (低于1GHz)收发器的产品执行此操作、以补偿制造过程中的晶体振荡器容差。

对于基于 CC2650的 IEEE 802.15.4设计:

1) 1)是否需要在出厂时校准此 fractFreq 参数以便与 IEEE 802.15.4模式(2.4GHz 时)配合使用?
2) 2)是否可以为所有16个通道使用单个偏移值、或者是否需要为每个单独通道校准?
3) 3)我是否需要补偿温度偏差?
4) 4)如果需要补偿、系数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、  

    802.15.4型调制通常不需要这种方法。 信号带宽约为3MHz、因此 XTAL 容差要低得多。 我们的器件的频率误差可能超过100ppm、但仍会解调信号、但为了确保与其他802.15.4器件兼容、我建议您寻求实现 Zigbee 合规性、在初始、温度和寿命期间需要40ppm。 这可以通过目前可用的常规 XTAL 器件来实现、而无需内联校准。

    此致、
    /TA