This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:预期射频范围

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TRPGR30ATGB, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/575408/tms3705-expected-rf-range

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: TRPGR30ATGBUCC27424

大家好、这是我在这里发布的第一篇文章。

我正在使用 TMS3705基站以及32mm 玻璃应答器(TI TRPGR30ATGB)开发 RFID 解决方案。

使用 TMS3705数据表中的参考电路、我有一个工作解决方案、它使我能够在大约10cm 的距离内可靠地读取标签。 虽然这是可以接受的、但将射频范围增加到至少50cm (根据数据表、标签本身的范围规格高达110cm)将非常有用。

我已经了解了使用 UCC27424放大器来驱动天线的范围扩展器解决方案。 但是、其目的似乎是增加基站和天线之间的电缆距离、而不是增加射频范围。 实验似乎证明了这一点、因为它仍然可以工作、但射频范围基本上是相同的。

那么、我的问题是:这些器件可以合理地期望达到多大的覆盖范围、以及可以采取哪些措施来实现最大的覆盖范围?
它是否完全由天线设计决定、或者是否需要额外的电路(例如、刊头放大器或不同的基站硬件)?

提前感谢、
Marty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我不确定 TMS3705是否可以达到这些范围。 请参阅以下有关1m 读取范围的主题、Josh 在其中提供了一些有关如何处理此类应用的见解、并告诉我们您在查看此类应用后是否有进一步的后续问题。

    编辑:现在包括实际的线程链接、抱歉...  https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/490330/1772747#1772747

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    感谢您的反馈。
    查看 Josh 在博文中引用的一些文档、您答对了- TMS3705的传输距离不能超过20cm、因此要获得更大的传输距离、我们需要查看不同的基站解决方案。
    再次感谢、
    Marty。