This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978EVM:确认 TI 是否提供 AP434R01的源代码

Guru**** 2575495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/574515/rf430f5978evm-confirm-whether-ti-provide-the-source-code-of-ap434r01

器件型号:RF430F5978EVM
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1200

您好、TI 专家。

请允许我确认以下问题。
[问题]
请提供 AP434R01的源代码吗?
我的客户要求我们提供此信息、但我在 TI 网页上找不到此信息。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaka、

    我们不提供 AP434R01的源代码、因为433-434MHz 频带受到全球限制。 .txt 和.out 文件可供使用、但不可修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的盛情款待。 我明白了。
    我会将您的意见告知我的客户。

    如果我有更多问题、请让我确认。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我对这个主题有更多的问题。
    如果客户签署了您的 NDA、您能否提供源代码?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaka、

    我进一步检查了、但我们的团队将无法发布源代码周期。

    如果他们需要控制接入点、他们可以考虑另一种选择是使用 CC1310 LaunchPad: www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC1310

    该器件还支持433MHz、因此似乎可以使用此器件开发自己的代码? 看起来 CC1310团队也有很多可用的软件资源、因此可能已经有433MHz 的源代码可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的确认。
    我知道、即使客户签署了 NDA、TI 也无法提供此代码。
    对于 CC1310、该器件支持433MHz、但该器件无法满足 ARIB STD-T67的日本无线电认证。 因此、我们需要推荐其他支持此标准的器件、如 CC1200。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    如果 CC1200能够满足这一要求、那么这似乎也是可以的。 我对低于1GHz 的产品系列没有深入的了解、因此我不知道哪些产品可以通过所需的无线电认证。 CC1310只是其中一款最新器件、因此我重点介绍了它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我明白了。 如果我有更多问题、请让我确认。

    此致。
    Kaka