This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:频跳?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/573696/cc2544-frequency-hop

器件型号:CC2544

大家好、

 

我们有客户要求 CC2544是否被视为扩频? 它是在干扰(不情愿跳)时跳频、还是像 WiFi 一样不改变频率?

 

感谢您提供的任何详细信息、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、它可用于频率跳频应用。 请注意、最小频率步长为1MHz。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 PM、

    客户希望将其用作频带或非跳频设备。

    作为一个频率漏斗、它是定义的扩频。

    作为非跳频器件、它是否仍被视为扩频?

    要求确保符合正确的欧洲标准 EN 300 328或 EN 300 440。

    -最后,我们是否有任何有关此主题的软件参考或文档会有所帮助?

    谢谢、
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    如果是非跳频器件、则将其视为 DSSS

    随附的是应用手册、其中包含所有必需信息。

    谢谢、

    PM

    e2e.ti.com/.../SRD-regulations-for-license_2D00_free-transceiver-operation.pdf