This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RFID 读取器兼容性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/574245/rf430cl330h-rfid-reader-compatibility

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

您好!

我购买了 RF430 Booster Pack (store.ti.com/NFCT4BTVALUE.aspx)、这是一个 ISO14443B 卡。 我还购买了 Adafruit PN532 RFID/NFC 读/写屏蔽(www.adafruit.com/.../789)。 我注意到 Adafruit 没有提供任何有关如何与 ISO14443B 卡通信的文档、因此我想知道 TI 是否有人对此有过任何经验? 如果没有、是否可以向我提供读者推荐?  

是否有一个只能连接到第二个 MSP430 Launchpad 的读取器板? 我对该系列处理器比较熟悉。

编辑:

我觉得我应该为您提供有关该应用的更多细节。

应答器和接收器将用作数据记录单元。 目标是处理器(MSP430)保持时间并节省按下按钮的时间。 这些时间将被发送到上述 RF430芯片中的存储器。 随着记录的时间越来越长、应向 RF430发送更多数据。 然后、接收器可以启动无线数据传输并接收 RF430上的数据存储。 我要将接收到的数据移动到另一个处理器、以便它们可以在终端窗口中以标准时间格式列出。  

我对数据处理流程的想法如下:
处理器(MSP430)->RFID 应答器(RF430)->RFID 接收器(?) -->处理器(MSP430)-->待定

我的问题是、我应该使用什么作为接收器、并将与处理器良好连接。
作为额外信息、我的最终目标是开发智能手机应用程序以接收和处理数据、但是、上述过程现在已经足够了。

我对 RFID/NFC 和无线通信非常陌生、因此这些主题中的大多数对我来说都是相当陌生的。 任何信息都将非常有用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    Adafruit 模块不使用 TI 硬件、因此我们不了解该模块、但我可以向您推荐可满足您需求的 TI 解决方案。 感谢您提供这些应用详细信息。

    您需要获取以下 LaunchPad+BoosterPack 组合: https://store.ti.com/nfclink-bndl.aspx

    以及本应用手册 中的固件包:http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227

    以下也是快速入门指南: http://www.ti.com/lit/pdf/slou372

    此组合将允许您从 RF430CL330H 读取 NDEF 消息。 该示例将能够在数据加载到 MSP430后立即读取数据、并附带 GUI 界面、该界面可通过 USB 在 PC 和 LaunchPad 之间进行通信、从而在 PC 上显示标签信息。

    对于您的应用、您需要在 RF430侧执行的操作是、每次按下按钮时、您都需要更新 RF430 RAM 中的 NDEF 消息内容。 最好的方法是在 MSP430内使用一个指针来跟踪您最后一次写入 RF430CL330H RAM 的位置、然后使用该点将下一个数据点写入其中。

    您需要稍微了解一下 NDEF 消息、因为每次写入 RF430CL330H 时、您都需要执行以下操作:

    • 将新数据写入正确的存储器位置
    • 在数据末尾写入 NDEF 终端字节
    • 更新"N Length "字段、该字段将根据您添加的更多字节来告诉读者您的消息有多大
    • 更新有效载荷数据的长度

    其中最棘手的部分可能是确保每次追加新数据时、只覆盖终结符字节、然后确保在末尾重新写入 任何读取 NDEF 消息的器件、无论是具有 TRF7970A 的 TI 示例还是 NFC 智能手机、在达到终结器字节时都将停止读取数据、如果终结器字节不存在、也将回退错误、 因此、如果您处理不当、您将无法读取数据。

    有关 NDEF 格式化的更多信息、您可能会发现本应用手册中的第3.3节也非常有用: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa208

    希望这些将帮助您开始应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我非常感谢资源链接。 在我等待电路板发货时、它会给我一些要阅读的东西!