This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在 CC2650中实施 RemoTI 2.0.1协议栈、以构建定制的无线 Zigbee RF4CE 应用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, REMOTI, CC2620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/574224/cc2650-implementing-remoti-2-0-1-stack-in-cc2650-to-build-customized-wireless-zigbee-rf4ce-application

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: RemoTICC2620

尊敬的朋友:

我的目标是在 CC2650中使用内置的堆栈和源代码在单个芯片上开发用于定制应用的应用。 可能性。

我想在 CC2650中实现 RemoTI 2.0.1堆栈、同时将源代码加载到同一 CC2650中、并使用该代码通过 RF4CE 发送和接收数据。

(即)我希望 CC2650与 RemoTI 2.0.1协议栈+定制构建的应用程序源代码集成、以执行无线 RF4CE 通信。

IAM 未找到任何合适的文档以开始。 请为我提供启动指南/用户指南以开始开发。

期待您的支持。

谢谢、此致

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从现在开始的最佳项目是远程控制项目 CC2650RC。 您可以拉出不需要的东西、例如与数字麦克风和语音数据传输相关的所有东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Torbjorn Sorby、

    我需要启动一个全新的空项目、并将其中的 RemoTI 堆栈称为 cc2650。 我该怎么做

    相关信息

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前没有用于 RemoTI 的'Project Zero'。 这是我想做的事情。 请注意、这实际上是我之前提到的问题;采用一个超集(CC2650RC 项目)并将其删除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torbjorn Sorby:

    谢谢你。

    出于研究目的并从示例项目中导入 CC2650rc_app 和 cc2650rc_stack。  

    在 main.c (cc2650rc_app/startup/main.c)中、代码启动。 函数的 main.c 文件中的这个位置被调用、

    RegisterAssertBack (&AssertHandler);

    halAssertInit (**(assert_CBACK)、HAL_assert_legacy_mode_disabled");

    Set_RFC_MODE( RFC_MODE_IEEE );

    Board_initGeneral();

    iCall_init();

    在哪里可以找到这些功能及其操作要求的说明。 请与我分享数据表、以了解其使用方法。

    期待您的支持。

    相关信息

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagdish、

    大多数都记录在代码中、按 F3 (在 CCS 中)转到所关注的函数的定义。 还存在 doxygen 生成的文档:C:\ti\simplelink\RTI_SDK_2_00_01_15\docs\RTI\html\index.html。

    它有几个部分。 RemoTI 基于 TI-RTOS 和 Driverlib 而构建。 ICall 是一个用于在应用程序和堆栈之间进行间接调用的模块。

    CC2620应该会为您提供在线数据表。 CC2650是一款多模式器件。 它支持 IEEE 802.15.4 (由 RF4CE 使用)和 BLE。 您已复制的呼叫之一表示射频内核已配置为 IEEE 模式。 任何特定于电路板的内容都由 TI-RTOS 和 Driverlib 处理。 这就是您可以将应用程序代码重用到其他平台的方法、只需修改或替换板级配置文件即可。

    有关 更多文档、请访问 http://www.ti.com/rf4ce-wiki。 具体而言:
    processors.wiki.ti.com/.../RemoTI-2.0.0-CC2650RC_Developers_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../RemoTI_Developers_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../RemoTI_CC253x_to_CC26xx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torbjorn Sorby:

    感谢您的即时响应、我将学习并遵循用户指南。

    期待您的持续支持。

    谢谢、此致

    Jagdish