This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RemoTI:在 Code Composer Studio 中使用 ZStack 开发基于 ZigBee RF4CE 的应用

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2620, CC2650RC, CC2650, REMOTI, CC2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/573199/ccs-remoti-developing-zigbee-rf4ce-based-application-in-code-composer-studio-with-zstack

器件型号:RemoTI
主题中讨论的其他部件:CC2620CC2650RCCC2650CC2531

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的朋友:

我的目标是使用低功耗 ZigBee 网状网络开发无线数据记录。

我相信 CC2620将满足我的要求。

我想了解的是、可以在 Code Composer Studio 中开发/调试 C 代码、并在 cc2620中下载该代码、然后在我的无线应用中使用它。 ZStack 可免费与 Code Composer Studio 配合使用。 请为我提供一些可与 CCS 一起用于开发 Zigbee RF4CE 的免费堆栈。 我从一些论坛听说、ZStack 仅在 IAR 中受支持。

在 ti 网站链接中、

http://www.ti.com/lsds/ti/wireless_connectivity/rf4ce/RF_remote_control.page?DCMP=hpa_rfif_rf4ce&HQS=RF4CE

预计开发简单的远程解决方案时、IAR 只能用作开发环境。

请向我说明、CCS 将足以使用 ZStack 开发基于 ZigBee RF4CE 的应用。

如果有任何其他可用的免费堆栈可与 CCS 一起用于开发 ZigBee RF4CE 应用、请为我提供指导。

期待您的支持。

谢谢、此致

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

     对于所有示例应用、IAR 和 CCS 都有一个项目。 例如、CC2650RC: C:\ti\simplelink\RTI_SDK_2_00_01_15\examples\cc2650rc\remote_control。 请注意、此示例也在 CC2620上运行。 CC2650是 CC2620的超集。

    请从 www.ti.com/remoti 下载 RemoTI-2.0.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torbjorn Sorby:

    感谢您的回答。

    作为 TI 和 CCS 的新成员,我愿意购买用于评估 ZigBee RF4CE 的“CC2650RC ZigBeeRegisteredRF4CETm远程控制开发捆绑包”,然后继续进行产品开发。

    我的目标是让两个 ZigBee 模块在这些 ZigBee 模块之间传输和接收数据。 在套件中、我可以将遥控器用作一个 ZigBee 模块、因为另一个是需要再购买一个遥控器来测试和调试通信。 由于评估捆绑包中提供的 CC2531模块只能使用 IAR 进行编程,因此 IAM 没有 IAR。

    我只对 CCS 感兴趣。 如果我需要另一个用于测试的模块,请向我推荐我可以购买哪一个用于开发的模块,我在网站上发现 了“SimpleLinkTm低功耗蓝牙/多标准 SensorTag”, 是否可以使用 “CC2650RC ZigBeeRegisteredRF4CETm远程控制开发捆绑包”对该标签进行编程和调试,并评估无线通信。

    期待您的支持。

    谢谢、此致

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    您有两个选项:

    您可以使用预编译的映像(.hex 文件)并使用 SmartRF 闪存编程器来刷写 CC2531 USB 软件狗。 然后使用主机配置网络处理器。

    2.您可以使用 CC2650 LaunchPad 作为目标/收件人。 "开箱即用"它也只是一个网络处理器、因此需要一个主机处理器(例如运行 RemoTI 目标仿真器的 PC 或来自 GitHub 的 Linux 主机)。 但是,可以通过添加应用层和删除串行接口来消除对主机的需求。 您可以为此使用 CCS!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torbjorn Sorby:

    我的目标是评估 RF4CE ZigBee 通信并将其用于我的产品开发。我将购买 cc2650 LaunchPad 两个数字进行评估、  

    请给我建议一个好的程序来开始我的发展。 我想使用 RF4CE 堆栈(RemoTITm 2.0.1)。 您能不能帮助我如何在代码中实现堆栈、因为我是新手、不知道从哪里开始、TI 在为我提供大量文档的过程中就像海洋一样。 指导我编写文档、开始评估 CC2650和堆栈实现。

    期待您的支持。

    谢谢、此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    此处概述了编译和运行的步骤 。 理想情况下、您应首先编译堆栈。 编译栈后、有一个脚本会更新应用程序的链接器文件。 对于我们所有具有用于堆栈和应用的分离图像的产品、都是如此。

    您看到的问题是、CCSv7在条目部分占用更多的内存。 这在链接器文件中没有考虑。 如果可以、请安装 CCSv6。 或者、您可以尝试修改行:

    #define entry_size    0x40

    在 C:\ti\simplelink\RTI_SDK_2_00_01_15\src\ccs26xx\ccs\cc26xx_stack.cmd 中。 我可以使用以下内容进行构建:

    #define entry_size 0x340 //0x40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Torbjorn:

    很高兴再次听到您关于这个新帖子的声音。
    感谢您的支持。 它发挥了作用。

    期待您的持续支持。

    谢谢、此致
    Jagdish