主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 ENERGIA、 MSP-EXP430G2、 TRF7962A
您好!
我正在寻找一个方向正确的指针。 我一直在使用 MSP430F5529 Launchpad 和7970 BoosterPack、以确定 RFID 技术是否是我的技术的正确途径、它似乎能够在原则上实现我想要的目标。
我的问题是针对我的应用扩展此功能:
1.我可能至少有24个感应区域(天线)。 处理这多个天线的最佳方式是什么? 多路复用天线? 多个7970收发器? 多个 MCU? 稳健性与成本等
2.每根天线一次可能有多达24个 HF 13.56MHz 无源标签(可能但并非总是可能)。 碰撞协议是否允许这样做、以便在任何时候准确地告诉我哪个电压? 或者、我是否需要将天线区域拆分成更多但更小的天线?
我确定我有更多问题、但在这些问题上有一些帮助可以让我朝着某种方向前进。 (即使方向返回到绘图板!)
Jason