This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:RemoTI RF4CE 拓扑

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/573176/ccs-cc2650-remoti-rf4ce-topologies

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:RemoTI

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

RemoTI 开发人员指南 SWRU198D (图4、第12页)显示了点对点、点对多点和多点对多点拓扑、其中 RC 仅实例化为 点对点拓扑、而通用 RC 则用于多点方案。 就 CCS 示例而言、 RC 与通用 RC 的细微差别是什么?

我的兴趣是设置和测试通用 RC 多点到多点拓扑以测试 DVD<--> STB 通信,因此我需要进一步回答以下问题: 使用目标仿真器设置和测试此拓扑是否有任何问题:两个目标(DVD 和 STB) 和一个发起方(通用 RC)? 如果是、还有其他哪些选择 ?  

请提供指导、以便我可以测试 DVD 和 STB 之间的通信。

我会:

1)需要运行两个 目标仿真器实例(DVD 和 STB 各一个)并将 STB 绑定到 DVD?

2) 2)我甚至需要 先 将 STB 和/或 DVD 绑定 到通用 RC、以便 DVD 和 STB 来回传输数据?

谢谢、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    这三个绑定将相互独立。 DVD 和/或 STB 必须同时支持发起方和接收方(超级)。 目标仿真器不支持发起方。 我认为最简单/最快的方法是使用 Linux 的源代码: github.com/.../zrc20。 请注意、需要对配置进行更新、以便将其设置为发送者和接收者。 实际上,可以将其配置为收件人,但在 STB->DVD 绑定中充当发件人。 我没有测试过这一点、现在也没有带宽来测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Torbjorn 的回复。 我必须深入研究 Linux 开发、然后再继续。 请向我指出除 GitHub 之外可能需要的任何 Linux 安装材料/指南。

    此外、RC 与通用 RC 之间的差异问题
    RemoTI 开发人员指南 SWRU198D (图4、第12页)仍然未回答。

    此致、
    Manuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我个人在 VMware 上运行 Ubuntu 发行版。 但是、任何基于 Linux 的器件都应该正常工作、因为所有器件都是标准 C 语言、只需要 GCC 编译器。

    与常规 RC 相比、通用 RC 没有什么特别之处。 它仅指示一个与多个目标/收件人节点配对/绑定。 我们的示例远程控制器最多可绑定到10个节点。 但是! 每个密钥只会创建一个帧、该帧将发送到最后一个配对/绑定节点。 为了映射特定的密钥或在节点之间切换,必须进行一些应用程序更新。 切换操作与更改当前活动的配对索引非常简单。 您会发现在所有 RTI_SendDataReq() API 调用中都使用了一个索引。 此索引将从配对表中选择。 只要此索引指向有效的配对条目、就会传输射频命令。 甚至可以通过应用程序更新将两个或多个命令连接起来。 例如、按下电源按钮可向所有配对/绑定节点发送 RF 命令。

    抱歉混用配对--绑定,目标--收件人。 只是在 ZRC-1.1和 ZRC-2.0之间更新了这个概念。 绑定仅意味着已通过某种方式(例如、通过用户输入验证代码)验证了配对。 收件人通常是目标节点。 但是、它还表明它支持 ZRC-2.0配置文件引入的新功能。