This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650RC:RemoTI 目标仿真器用户指南(SWRU202 -等效产品)

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: REMOTI, CC2650RC, CC2533, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/572845/cc2650rc-remoti-target-emulator-users-guide-swru202---equivalent

器件型号:CC2650RC
Thread 中讨论的其他部件:RemoTICC2533CC2650

大家好、

对于 CC2650RC、我正在寻找《RemoTI 目标仿真器用户指南》。

过去、对于 CC2533 RF4CE、SWRU266A 第14页第4.8节记录如下:

"可以在中找到目标仿真器 RemoTI\bin 文件夹。 了解有关如何操作的说明

设置和使用目标仿真器、请参阅中的 RemoTI 目标仿真器用户指南(SWRU202)

。 \Documents\User Guide 文件夹。"

在哪里可以找到 CC2650 RC 的类似文档?

谢谢、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    该文档没有更新。 基本功能是相同的。 但是、它现在确实支持 ZRC2.0引入的新功能。 此处引用了一个此类功能

    目标仿真器会在 网络处理器中运行 API。 我们通常不会共享此代码的源代码、但 这里有等效的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Torbjorn、

    感谢您的回复。 您能给我指 SWRU202吗? 我在任何地方都找不到。

    同样、  是否有在 CC2650 RF4CE 项目上使用 MT 和 Z-tool 的路径?

    谢谢、

    Manuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torbjorn、

    感谢您的回复。 与 RemoTI 2.0.01.15一起提供的目标仿真器是 v 1.06.05
    此外、似乎需要与 RNP 收件人进行交谈。
    当尝试连接到 RNP 发起人时、当它尝试写入 ZRC_item_action_BANK_supported_RX 时、我会得到以下错误、该属性作为发起人不受支持。
    我们如何将目标仿真器连接到发起方?

    ----------------------------------------
    RX - RTI_CMD_WRITE_ITEM - 0x22 (34)
    状态 = 0x00 (0)(RTI_SUCCESS)
    ----------------------------------------
    TX - RTI_CMD_WRITE_ITEM - 0x22 (34)
    索引 = 0x00 (0)
    profileID = 0x03 (3)(ZRC20)
    项目编号 = 0xA4 (164)(ZRC_item_action_banks_supported_RX)
    项目长度 = 0x20 (32)
    数据(0x)
    0000:01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0010:FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    ----------------------------------------
    RX - RTI_CMD_WRITE_ITEM - 0x22 (34)
    状态 = 0xF4 (244)(RTI_ERROR_UNSUPPORTED_attribute)
    -写入 WriteItemEx 时出错
    ----------------------------------------
    -写入一个或多个 Zrc 堆栈项目时出错
    ----------------------------------------
    设置 Zrc Stack Items...Complete
    ----------------------------------------
    -设置堆栈项目...失败
    -启动仿真器失败

    Ronald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切勿介意 SWRU202 -安装任何较旧的 RemoTI SDK 确实会让我这么做。 另一个问题仍然存在-是否有在 CC2650 RF4CE 项目上使用 MT 和 Z-tool 的路径?