This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2.4GHz -专有 IC 选择..

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650, CC2640, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/572888/2-4-ghz---proprietary-ic-selection

主题中讨论的其他器件:CC2630CC2650CC2640CC2500

您好!

我们客户的应用需要2.4GHz 专有解决方案、我们需要建议
最适合2.4GHz 专有应用的器件。

CC2630似乎是 ZigBee、没有提到专有协议。
CC2640或 CC2650似乎支持专有协议。此外、我们还有 CC2500 IF
我们使用外部 MCU。

请告诉我们哪一种解决方案是2.4GHz 专有应用的最佳解决方案。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 CC2650。 这是最新的器件。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PM、

    谢谢、

    我们是否仍可以将低成本 CC2500用于新应用?

    对于此应用、CC26xx 可能是位复杂且高端的。
    客户是 RTOS 的新手、因此很难做到这一点
    用于开发/调试基于 RTOS 的应用。

    此致
    库米