This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H 是否可用作裸片?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/571738/rf430frl152h-is-rf430frl152h-available-as-bare-die

器件型号:RF430FRL152H

大家好、我是这个论坛的新手。  我不确定我的最后一篇帖子是否已发送至论坛。

我的问题: RF430FRL152H 是否可用作裸片?

谢谢、

-锺楚仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    我们可以将一些 RF430FRL152H 作为裸片进行采样。 但是、我们目前没有用于生产的此选项。 您是否仅对样片感兴趣?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您提出我的问题。 我们处于开发阶段、因此现在的样片就足够了。

    但是、如果此时没有生产选项、我们是否应该围绕该 IC 进行开发? 当我们准备好批量获取这些裸片时、我们有哪些选择?

    此外、您能给我们提供裸片的尺寸吗?

    最后、我们的应用是非生命攸关的医疗应用。 TI 是否会销售我们用于此应用的芯片?

    谢谢、

    -Chuck
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    裸片的尺寸为2mm×2mm。

    关于今后生产备选方案的可能性,我需要更多地了解有机会就此发表评论。 我将向您发送一份 E2E 朋友请求、以便我们可以交换电子邮件并离线讨论。