This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:模块布局

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/758140/wl1835modcom8b-module-layout

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

您好,

您能否检查 WL1835MOD 模块布局、

是否需要更改或更新任何内容、

所附的由 Altium Designer 生成的 PCB 文件。

谢谢!

此致、

来自 DLOGIC peter.zha@dlogic.come2e.ti.com的 Peter ZHA……/dLogic-DL_2D00_DB17-V1.0.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您似乎希望查看与 WL1835MOD 在电路板上的放置相关的电路板。 为了帮助回顾、我们还需要原理图、以便我们可以交叉参考引脚/组件。 另请注意、这是一个公共论坛、因此您的设计可供所有人查看。

    如果您愿意、可以通过 rizwan.murji@ti.com 将原理图和设计文件直接发送给我、我们可以继续查看。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz,我在几天前向您发送了原理图、您能不能检查 WL1835MOD 的位置、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    确认我通过电子邮件收到了文件 我将关闭此项并通过电子邮件继续

    谢谢、
    Riz