This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/758921/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A

您好的支持/社区、

我们需要您的帮助。 我们在 电池供电的应用中提供了 TRF7970A。 我们使用外部 LDO 将 TRF 的电源电压限制为5V、但如果电池电压下降、TRF 的电源也会下降到4、3V。 在该电压范围(5V ... 4.3V)、但我们在中间的小电压范围内遇到问题、其中 TRF 的 Vin 约为4、6V。 我们的设置包括5V 运行和自动稳压器设置。 问题是:我们无法从 ISO14443A 或 ISO 15693 应答器读取偶数 UID。

为了排除电源电路的问题、我们将其替换为一个非常强大的正常电源单元、但误差仍然在相同的输入电压下存在。

如果我们将寄存器设置从5V 切换到3V 操作、则误差会显示。 遗憾的是、我们无法使用3V 设置、因为我们需要更多的功率来读取 DESfire、包括 加密。

我们尝试对 TRF 设置进行的所有其他更改都未显示任何改进。

我们的 TRF 硬件设计基于 TI 的设计指南、与之没有特殊偏差。

请向我们提供一些如何解决此问题的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MAB:

    我建议不要使用稳压器的自动设置。 而是根据您的最低预期 VIN 使用手动设置。 在我看来、您应该将稳压器控制设置为0x00。 看看这是否解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我们已经测试了多个寄存器设置。
    我会跟进以下帖子:

    https://myportal.ti.com/portal/dt?provider=TIPassLoginSingleContainer<=myti&j5=2&j3=1&goto=https%3A%2F%2Ffedid.ext.ti.com%3A443%2Ffedout%2Fe2e%2Findex.cgi

    由我的同事 Alexandr 去年开始。 这篇帖子由于不活动而关闭、但我们仍然想找到奇怪行为的原因、因为它尚未解决。
    请您查看 Alexandr 的上述帖子、看看我们根据您的建议已经尝试了哪些内容。

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    我很高兴看到这篇帖子、但它看起来链接不正确、请尝试重新发布超链接、以便我可以进行调查、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    我意识到您必须提到与此主题相关联的相关问题。 我查看了我的记录、但没有看到亚历山大的任何后续跟进、因为我在上一篇帖子中建议了更改、也没有联系我来实际执行原理图审阅。

    如果需要、我仍然愿意做一件事、可以用私人消息来完成、因此这些公共论坛上不会显示原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph:

    如何向您发送原理图的私人消息?
    我找不到相应的按钮

    此致
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    很抱歉我没有解释这个过程。 我向您发送了一个朋友请求、一旦您接受了该请求、您就可以转到我的个人资料并单击左上角的"+ Connect"、然后选择"发送私人邮件"选项。