This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:速率为150Kbps 的 CC2500低灵敏度问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/757441/cc2500-cc2500-low-sensitivity-issue-with-150-kbps-rate

器件型号:CC2500

尊敬的所有人:

我们将 CC2500 (2、4 GHz)与26MHz 晶体配合使用、我们将面临低灵敏度问题-比该值高75dBm 无线电能够正确解调信号、并得到 CRC 误差。

Smart RF 屏幕快照设置:

基频= 2435.4GHz

XTAL 频率= 26MHz

通道间距404.6

RX 滤波器带宽= 406.25

偏差= 57.128

调制类型=2-FSK

完整射频设置:

   0x0A、 // FSCTRL1      频率合成器控制
   0x06、 // IOCFG0       GDO0输出引脚配置
   0x00、 // FSCTRL0      频率合成器控制
#IF 1 // 2435 MHz
   0x5D、 // FREQ2        频率控制字、高字节||基本频率= 2433.000000
   0xAB、 // FREQ1        频率控制字、中间字节
   0X51、 // FREQ0        频率控制字、低字节
else // 2433 MHz
   0x5D、 // FREQ2        频率控制字、高字节||基本频率= 2433.000000
   0x93、 // FREQ1        频率控制字、中间字节
   0XB1、 // FREQ0        频率控制字、低字节
#endif
   
   0x4C、 // MDMCFG4      调制解调器配置- 149.963kbps、406.250000 KHz
   0x7A、 // MDMCFG3      调制解调器配置- 149.963kbps
   0x03、 // MDMCFG2      调制解调器配置- 2-FSK
   // 0x13, // MMCFG2    调制解调器配置- 2-GFSK
   0x23、 // MDMCFG1      调制解调器配置- 404.663086通道间距
   0xFE、 // MDMCFG0      调制解调器配置- 404.663086通道间距
   0x00、 // CHANNR       通道编号
   0x51、 // DEVIATN      调制解调器偏差设置
   b6、 // FREND1       前端 RX 配置
   0x10、 // FREND0       前端 TX 配置
   // 0x3C、 // MCSM1        主无线电控制状态机配置
   0x0C、 // MCSM1        主无线控制状态机配置
   0x18、 // MCSM0        主无线电控制状态机配置
   0x1D、 // FOCCFG       频率偏移补偿配置
   0x1C、 // BSCFG        位同步配置
   0x03、 // AGCCTRL2     AGC 控制
   0x00、 // AGCCTRL1     AGC 控制
   0xB0、 // AGCCTRL0     AGC 控制
   0xEA、 // FSCAL3       频率合成器校准
   0x0A、 // FSCAL2       频率合成器校准
   0x00、 // FSCAL1       频率合成器校准
   0x11、 // FSCAL0       频率合成器校准
   0x59、 // FSTEST       频率合成器校准控制
   0x81、 // TEST2        各种测试设置
   0x35、 // TEST1        各种测试设置
   0x09、 // TEST0        各种测试设置
   0x00、 // FIFOTHR      RX FIFO 和 TX FIFO 阈值
   0x1C、 // IOCFG2       GDO2输出引脚配置
   0x05、 // PKTCTRL1     数据包自动化控制
   0x41、 // PKTCTRL0     数据包自动化控制- CRC 被禁用
   0x00、 // ADDR         设备地址
   0xFE、 // PKTLEN       数据包长度

我们的数据有效载荷要求为220字节

如果我们遗漏了一些东西、请提供指导。 任何设置建议。 谢谢你

注:建议设置为150Kbps 和500Kbps

此致、

MHS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否测量了20字节数据包的灵敏度? 我从数据表中看到、对于每个20字节数据包1%的灵敏度为-89dBm。 220字节数据包将提供较差的实际灵敏度。

    您正在参考150kbps 的推荐设置和 SmartRF Studio、但 Studio 只有150kbps?

    为什么使用 CC2500?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要2.4 GHz 频带进行网状通信。 是的、我们也尝试了20个字节、但这不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测量的20字节灵敏度是多少?

    您如何测量灵敏度、您的设置如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20字节的测量灵敏度:-72至-76 dBm

    我们使用两种设置、一种用作 Tx 器件(功率= 0dBm)、另一种用作 Rx 器件、并使用射频衰减器衰减信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已屏蔽设置?

    2.4GHz 频段相当拥挤、蓝牙/WIFI 流量可能会影响您的结果。 我还看到部分信号绕过衰减器(这意味着一些能量从 TX 板传输并由 Rx 板拾取、从而影响结果)。

    您是否知道您实际发送的功率为0dBm? (校准设置)

    您还应该看到使用20字节和220字节长数据包的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是使用频谱分析仪对输出功率进行校准。 我们将使用射频电缆进行设置。
    现在、20字节与220字节之间没有观察到主要差异

    需要更改任何设置。是否有提示??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请为我们提供指导。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为灵敏度测量设置的测试、您能否使用 SmartRF Studio 提供的设置测试数据表中提供的250kbps 设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题、直到我看到您使用 SmartRF Studio 的设置获得250kHz 的正确灵敏度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的回答很晚:目前我使用的设置(AGCtrl、FSCal、FSctrl)为500Kbps 和150Kbps、我们还启用了 cc1592范围扩展器芯片、Bingo 灵敏度提高了、即使不使用范围扩展器、也能获得更好的性能。 谢谢