This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:WL1837匹配

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/758439/wl1837modcom8i-wl1837-matching

器件型号:WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

尊敬的团队

我的一位客户有以下问题:

在 WL1837电路板中、电路板 SMD 天线上有 LC 匹配电路。 但是、对于可选的微型同轴电缆连接器(默认情况下已禁用;但我们通过转动两个跳线电阻器来启用它们)、没有 LC 匹配电路。 它们直接连接到模块;如所附图片所示。 仅板载 SMD 天线需要 LC 电路吗? 我们是否还应该将 LC 电路连接到同轴电缆连接器? (在我们的系统中、我们使用同轴电缆连接器将信号传输到外部天线。)

 

请帮帮我。


此致

Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yunus、

    您可以使用常规的 uFL 连接器(如图中所示)
    我将咨询硬件专家、了解是否需要任何其他连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunus、

    我对拖延表示歉意。 在设计您自己的电路板时、我们建议您使用 LC 选项进行匹配。 如果不需要、只需用零欧姆电阻器替换串联组件即可。 对于我们的 COM8Board、由于其目的是连接到测试设备而不是外部天线、因此不需要额外的匹配。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Riz。 新年快乐!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Riz。 新年快乐