This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何将内部 ISO 时隙时序输出到 I/O 引脚

Guru**** 2550300 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/758378/trf7970a-how-to-output-internal-iso-slot-timing-to-i-o-pin

器件型号:TRF7970A

我想知道如何将内部 ISO 时隙时序输出到 TRF7970A 器件上的 I/O 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能不能澄清时间槽时序是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hellow Jacobi San
    感谢你的答复

    我从 TRF7970A 获得以下信息。
    (我使用示例代码"ISO15693.c"。)
    插槽#01超时。
    插槽#02超时。
    插槽#03超时。
    插槽#04超时。
    插槽#05 UID:[E004015061AD72D4] RSSI_LEV (0-7) RX1:3、RX2:3
    插槽#06超时。
    插槽#07超时。
    插槽#08超时。
    插槽#09超时。
    插槽#10超时。
    插槽#11超时。
    插槽#12超时。
    插槽#13超时。
    插槽#14超时。
    插槽#15超时。
    插槽#16 UID:[E004015061ADD69F] RSSI_LEV (0-7) RX1:3、RX2:2

    这些"插槽"由"ISO15693.c"定义。
    我想知道如何将这些时隙时序#01-#16输出到 TRF7970A 器件上的 I/O 引脚。

    此致、

    高桥健一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!  

    感谢您的解释、现在我清楚地了解您的需求。

    无法将时隙时序的确切时间输出到 I/O、但可以使用主机 MCU 和 IRQ 中断来近似计算这些时间。 如果配置正确、TRF7970A 将为每个时隙超时发送一个中断。 针对这个的配置在我们的 SLOC297示例代码中完成、此示例代码演示了防 oliersion、但是我也将为您提供一个快速摘要。 作为参考、我所指的示例代码为 :www.ti.com/.../sloc297

    要为每个时隙启用中断、您需要将中断屏蔽寄存器(0x0D、TRF7970A 数据表的第68页)设置为将位0设置为1、这将开启用于 ISO15693时隙的无响应中断。 然后、您可以在 RX 无重新调整等待时间寄存器(DS 的0x07、第62/63页)中配置无响应时间。 根据我在各种 ISO15693标签方面的经验、我建议将此设置为 0x15、以实现标签供应商之间的最佳互操作性。

    希望这一解释澄清了我们器件的可用功能。