请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 我想知道如何将内部 ISO 时隙时序输出到 TRF7970A 器件上的 I/O 引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Takahashi-San、您好!
感谢您的解释、现在我清楚地了解您的需求。
无法将时隙时序的确切时间输出到 I/O、但可以使用主机 MCU 和 IRQ 中断来近似计算这些时间。 如果配置正确、TRF7970A 将为每个时隙超时发送一个中断。 针对这个的配置在我们的 SLOC297示例代码中完成、此示例代码演示了防 oliersion、但是我也将为您提供一个快速摘要。 作为参考、我所指的示例代码为 :www.ti.com/.../sloc297
要为每个时隙启用中断、您需要将中断屏蔽寄存器(0x0D、TRF7970A 数据表的第68页)设置为将位0设置为1、这将开启用于 ISO15693时隙的无响应中断。 然后、您可以在 RX 无重新调整等待时间寄存器(DS 的0x07、第62/63页)中配置无响应时间。 根据我在各种 ISO15693标签方面的经验、我建议将此设置为 0x15、以实现标签供应商之间的最佳互操作性。
希望这一解释澄清了我们器件的可用功能。