请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8531 我购买了一个 CC85XXDK 耳机、用于测试 CC8531主设备和从设备之间的通信。
我一开始做得很好。
当我尝试通过 PurePath WirelessConfigurator 中的 CCDEBUGGER 再次刷写它们时、主设备和从设备无法正常工作。
我在 PurePath WirelessConfigurator 中使用"CC85XXDK-Headset (HS) Preload Demo"对其进行了闪存。
我确定主器件和从器件配对正确、因为主器件侧的 LED 指示灯亮起、
但是、我插入主设备的音频流在从设备侧无法听到。
请在这方面帮助我、您是否有一个 CC85XXDK 耳机主设备和从设备的配置文件 、我可以下载它吗?
谢谢!