This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:请帮助我为什么我的 CC8531CC85XXDK-Headset 不能正常工作?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/754946/cc8531-please-help-me-why-my-cc8531cc85xxdk-headset-doesn-t-work-properly

器件型号:CC8531

我购买了一个 CC85XXDK 耳机、用于测试 CC8531主设备和从设备之间的通信。

我一开始做得很好。

当我尝试通过 PurePath WirelessConfigurator 中的 CCDEBUGGER 再次刷写它们时、主设备和从设备无法正常工作。

我在  PurePath WirelessConfigurator 中使用"CC85XXDK-Headset (HS) Preload Demo"对其进行了闪存。

我确定主器件和从器件配对正确、因为主器件侧的 LED 指示灯亮起、

 但是、我插入主设备的音频流在从设备侧无法听到。

请在这方面帮助我、您是否有一个 CC85XXDK 耳机主设备和从设备的配置文件 、我可以下载它吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否确定使用正确的 FW 对电路板进行了编程? 请注意、主设备和从设备都有专用的 FW 映像。

    是否确定已将输入信号和耳机连接到正确的插孔连接器?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于无响应、将此线程标记为已解决。