This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7970A:TRF7970A SDM (特殊直接模式)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/755955/ccs-trf7970a-trf7970a-sdm-special-direct-mode

器件型号:TRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

在我的项目中、我将使用 TRF7970A 和 Mifare Classic Tag。 为此、我知道需要 SDM/DM1模式。

但是、在我的电路上、我没有将 MOD 引脚连接到 MCU 或接地(引脚是空闲的)。  SDM/DM1模式是否存在该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    没关系、您不需要将其连接到 MCU、尽管我们建议它使用1k 至10kOhm 范围内的电阻器接地、因此如果您可以在 PCB 的最终版本中进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 下一个 PCB 版本、我将在 MOD 和接地之间放置一个电阻器。
    现在、我能否将 MOD 引脚直接连接到 GND 平面? 因为 MOD 引脚(引脚14)和 GND 引脚(引脚15)是并排的。 我至少会尝试重新调整并合并两个引脚。 你怎么看? 将 MOD 引脚直接连接到 GND 是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    这将有所帮助、继续为该 PCB 执行该操作。 下拉接地的原因是为了防止噪声影响 MOD、进而可能影响器件内部接收到的信号、但即使只是一个直接接地连接也会产生很大的影响。