This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:cc 调试器是否可以与 CC2420搭配使用

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/755692/cc2420-is-it-that-cc-debugger-could-use-fit-with-cc2420

器件型号:CC2420

尊敬的所有人:

我 有一个与 CC2420相关的成熟项目、需要 CC2420的固定频率。 我知道智能射频残桩6可以帮助我实现这一功能。 但已经无法应用 Smart RF 03DK。 那么、我可以使用 cc 调试器在线调试 CC2420吗? 您能帮您展示 有关 Smart RF studio6的用户指南吗?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否理解正确:您是否有03DK、但无法使用?

    CC2420是 NRND、因此支持该芯片的电路板不再可用、这意味着如果您没有所需的硬件、我们将无法为您提供帮助。

    但是、您应该能够执行您希望对客户电路板进行实际编程的操作。

    按固定频率、是否要发送音频(CW)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我点击了错误的按钮。 我没有03DK 电路板。 有 cc 调试器。 我是否可以使用 cc 调试器添加 Smart RF studio6来实现 CC2420的固定频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、
    CCDebugger 不支持 CC2420。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。