This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:搜索 TI 的无线数字音频流方案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/754157/cc8531-searching-ti-s-wireless-digital-audio-streaming-scheme

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件:CC2590

我的客户正在搜索 TI 的无线数字音频流方案。

他们的需求如下:
(1)通信范围超过30米、无错误隐藏。
(2)由于其采样率可低至24K、他们说如果没有无线 SoC、主控制器可以执行解码课程。
(3)最好的延迟低于1ms、10ms 也是可以的。
(4)他们的系统将具有一个主音频集、两个或多个从音频集。

我看到 TI 拥有用于无线数字音频流的 PurePath 无线2.4GHz 射频 SoC。
我的建议是、是否有其他关于客户需求的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于低延迟应用、除了 PPW 之外、没有其他替代方案。 有关规格、请参阅文档以及 PurePath 无线配置器。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Fredrik、

    通信系列又如何?

    如果我们 需要更长的距离、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    范围在很大程度上取决于环境。 对于 CC85xx 器件本身而言、在室外、30m 不是问题。 但是、我建议在室内也使用 CC2590范围扩展器。

    此致、
    Fredrik