This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:演示具有 TRF7970A IC EVM 的 NFC 应答器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, TRF7970A, RF430CL330H, MSP430G2231, TRF7964A, TRF7960A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/598471/rf37s114-demo-of-the-nfc-transponder-with-trf7970a-ic-evm

器件型号:RF37S114
主题中讨论的其他器件: TRF7970ARF430CL330HMSP430G2231TRF7964ATRF7960A

您好!

我开始了 NFC 应用的可行性研究。

我想知道"RF37S114"应答器到 TRF7970A IC EVM 读取器的实际读取范围。 是否可以针对此场景进行演示。

我的应用是-我希望我的读取器在2cm 内通过无源应答器进行检测。

我想知道有关"TRF7970A" NFC 读取器 IC 的信息、如何将此 IC 信息链接到 LIN 接口、哪种微控制器更适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargavi、您好!

    我们使用各种天线尺寸对 RF37S114的读取范围进行了研究、您可以在 以下位置找到该研究:http://www.ti.com/lit/an/scba035a/scba035a.pdf

    TRF7970AEVM 天线的尺寸非常大、即使从线圈的中心点进行测量也是如此、它的尺寸为47mmx33mm、远高于应用手册。 RF37S114可以与其一起读取、 但是、使用内置天线时、范围极低、因此除非您连接外部天线、否则您将无法从该范围获得良好的演示-这正是上述研究中所做的。

    应注意的是、达到的最大距离为1.65cm、因此2cm 已经超出了该范围。

    我建议您阅读研究报告、然后获取尺寸合适的天线以满足您的范围规格、从而使用 SMA 连接器连接到 TRF7970A。

    关于 LIN、只有少数 TI MCU 具有 LIN -我相信这是 C2000系列以及一些 Hercules 器件的一个子集。 我们的任一平台上都没有示例代码、但您可以将我们的一个项目移植到这些 MCU 中的任何一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在此处添加以查看如下所示的器件: www.ti.com/.../sn65hvda100-q1.pdf
    这将是总线和任何 MCU 之间的 LIN 接口(但也可能使用电平转换器、具体取决于 MCU)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的积极回答。  

    您能不能建议我使用来自汽车级器件的 NFC 读取器 IC 和标签。 正如我提到过的、该应用适用于汽车。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Bhargavi U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    该部件看起来不错。

    但是、如果您建议我使用一个包含8位 MCU、一个 SOC 中的 LIN 收发器的 MCU、我会更高兴。
    应用:汽车、如果该部件是自动坡度、那就更好了。

    谢谢、此致、
    Bhargavi U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RF430CL330H 和-331H 已在车辆应用中使用。 (ISO14443B / NFC T4BT 平台)

    MSP430G2231或-G2553还具有汽车型号。 (16位 MCU ... TI 不生产8位 MCU、仅生产16位和32位版本)

    可以同时用于标签和读取器 MCU。  

    TRF7970A 或 TRF7964A 适用于读取器侧、但据我所知、它尚未通过-Q1测试-然而、它确实具有高工作温度、这在您的应用中可能是可以的、具体取决于要求和您的测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargavi、您好!

    为了确认 Josh 的说法、我们没有任何符合汽车标准的 NFC/HF RFID 读取器 IC。 如果您需要一个有保证的汽车级阅读器 IC 来读取 RF37S114、我们不会这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    请告诉我、"RF430CL330HTB 电路板"的尺寸

    谢谢、此致、

    Bhargavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该板的尺寸为4.1cm x 3.6cm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我已经介绍 了您共享的应用报告、它是一份非常好的文档、可用于"读取 RF37S114的读取器天线优化"。 根据文档、最大距离应为1.65cm。 芯片支持 ISO 15693标准(近程卡-范围足够大)。

     我对此标签使用有两个技术问题:

    1) 1)根据上述说明、我不明白为什么内置 PCB 天线无法读取标签的范围? 我们是否始终需要使用外部天线? 因为最终应用将具有带读取器的内部天线、对吧? 我们如何使用标签来获得更好的读取范围?


    2) 2)是否有任何命令以15693标准操作此标签应答器??

    因为我尝试使用 具有"105mm x 52mm、两圈天线"的读取器 IC 测试标签应答器"RF37S114"的范围、但当我将标签触碰到读取器天线时、仅检测到它(1mm)、即使我也使用 Mobile 检查了相同的标签、 但同样的情况是、如果我点击标签上的移动设备、则只有检测到它、而其他14443标签的情况则不同、它们将得到5cm 的范围。

    但是、根据上述说明、最大距离为1.65cm、哪一项无法实现? 那么、是否缺少任何东西? 或者如何使用15693标准检查读取范围、我是否需要从读取器 IC 发送任何命令?

    请帮帮我。

    谢谢、此致、

    Bhargavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    请在以下技术问题上帮助我:

    正如我解释过的汽车应用、我需要读取器 IC。

    我选择了最新的 TI 器件,即“TRF7970A”,但根据其数据表,它仅支持“NFCIP-1 & NFCIP-2”标准。 那么、对于我的应用、这不是正确的部件?? 它不支持"TRF7960A"等"ISO 14443 & ISO 15693"标准?

    我是否需要将选择更改为 TRF7960A?

    谢谢、此致、
    Bhargavi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargavi、您好!

    HF RFID 基于磁场、感应器的读取范围取决于您可以在感应器和感应器磁场之间获得的耦合量。

    RF37S114有一个非常小的天线、这意味着一般而言、它的耦合效果不是很好。

    这是根据设计的、因为它不是在远距离使用。

    此标签的用途是外形尺寸极小的标签、范围有限、占用系统中的空间极小。

    我们实现的范围是通过使用在5V 电压下工作的 TRF7970A 实现的、具有理想的天线尺寸以最大限度地提高耦合比。 使用功能更强大的读取器可能会获得更多信息、但 TI 不会销售任何功能更强大的产品。

    此外、由于天线较大、并且在较短的时间内输出功率相对较低、因此智能手机的性能非常糟糕。

    如果您希望 ISO15693的覆盖范围更广、则可以获得更大的标签。 SAG 和 Smarttrac 都使用 TI Tag-It 芯片以多种形式制造许多标签。

    对于 IC 选择:TRF7970A 支持所有模式 TRF7960A 支持加点对点和卡仿真

    我不确定您查看的是哪一个数据表、但它在顶部非常清楚地说明了这一点:
    •完全集成了 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 A 和 B 以及 FeliCaTm的协议处理