This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:NFC 有源和无源 P2P 模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/593819/trf7970a-nfc-active-and-passive-p2p-modes

器件型号:TRF7970A

尊敬的所有人:

我希望你们做得好。

我正面临一个有趣的问题。 我正在项目中添加对 NFC P2P 模式的支持。 我使用中提供的代码示例  作为基础。 但是、我看到只有被动 P2P 模式工作、主动 P2P 模式不工作。 主动 P2P 模式的要求是否比被动 P2P 模式更严格? 您能否指出我应该关注的领域?

谢谢、

Ali Zulqarnain Anjum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    是活动 P2P 比无源 P2P 严格得多。 您需要满足由 TI 编写的 TRF7970A 驱动器处理的非常严格的时序要求。 建议将示例固件中的 TRF7970A 驱动程序整合到您的项目中、而不是尝试重新写入。 我们花费了大量的开发工作来使 Active P2P 发挥作用、我们不支持任何自定义实施、因此您最好的方法是重复使用我们在您的项目中投入的工作。

    话虽如此、Active P2P 通常不会作为一个整体使用、因此您可能还需要评估系统要求并确定是否需要它。 被动 P2P 的稳健性要高得多、而且无论如何都要更好地使用、因此您可能会发现主动 P2P 不值得根据您的应用进行努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的快速响应。

    我没有在寻找任何自定义实现支持。 只是想了解您对这两种模式的实施情况的看法。

    我使用的驱动程序与示例代码中提供的驱动程序相同。 我会不断研究它来解决计时问题。

    感谢您的支持。

    此致、
    Ali Zulqarnain Anjum
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我仍然无法使活动的 P2P 模式正常工作。 相同的代码在不同的平台上工作。 在新项目中、唯一的更新是晶体频率现在更新为80MHz。 被动 P2P 模式运行完美。

    您能建议我应该关注的代码部分吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    时钟速度越快、数据处理速度越快、发送回复的时间也就越长。 主动 P2P 具有非常具体的计时特点。 调整时序并不重要。

    如前所述、您可能需要仔细考虑系统是否需要 Active P2P、被动 P2P 更可靠、应改用。 老实说、即使 NFC 智能手机与主动 P2P 的斗争也是众所周知的、它是一种金融方面的技术。

    如果您绝对需要对其进行调试、我建议您使用 TI LaunchPad+BoosterPack、在 SPI 线路上放置逻辑状态分析器、测量发送数据包之间的时序、然后在等待状态较快的处理器中调整时序、直到它们更好地对齐。 您还需要注意过早打开射频场并导致射频场冲突。 这两个领域是需要重点关注的。

    至于代码中的位置、您会发现时序是在 TRF79x0_irqHandler 中处理的、也可能是 TRF79x0_writeFIFO 中处理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的快速响应。

    此致、
    Ali Zulqarnain Anjum
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    在主动 P2P 模式上花费足够的时间后、我现在能够在以14MHz 运行的器件和以120MHz 运行的其他器件之间运行 P2P 模式。 这些更新在外部字段的打开和关闭之前增加了一个小延迟、并在来自 TRF7970A 的两个连续字节的事务之间增加了一个小延迟。

    但是、我观察到、每次120MHz 用作启动器、14MHz 器件用作目标时。 他们的东西我是不是遗漏的? 请您分享您的意见吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我们从未尝试在运行速度超过25MHz 的器件上执行活动 P2P。 我不确定可能会出现什么问题。