This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:TMS37157复位功能

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/598910/tms37157-tms37157-reset-functionality

器件型号:TMS37157

大家好、有人能告诉我 TMS37157上 NPOR 引脚上的功能。 它是否可以通过 LF 命令进行控制、以便在微控制器 挂起时、我可以通过 LF 命令重置微控制器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin s -  

    请首先参阅数据表第3页上的引脚说明、然后参阅第42页中的原理图、了解何时使用-  

    我想、如果您向器件的第25页发送通用读取命令(从 LF 侧)、它应该会生成您可以与 MCU 一起使用的复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、我将检查一下、很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

     我使用 PalFi 套件作为测试阅读器,我发现无法通过 GUI 访问第25页。 此外、TMS 37157数据表没有参考第25页。 请建议我如何访问第25页。 是否可以使用 PalFI 开发套件?

    谢谢