This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:专有无线电 CC2650的 SmartRF 设置文件生成

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1350, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/599323/cc2650stk-smartrf-settings-file-generation-for-proprietary-radio-cc2650

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2650CC1350

我想为我正在使用的 cc2650stk 生成 smartrf_settings.h/c 文件。 我一直在尝试使用来自 cc1350 packettx 示例的文件、但想知道是否有一个用于运行在2.4GHz 而不是低于1G 的 cc2650的模板。

谢谢、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM,

    请参阅您在另一篇文章中有关适用于 CC2650的 TI RTOS 示例的响应。 该示例包含 CC2650上专有模式运行的设置。

    此致、