请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK 主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC1350、
我想为我正在使用的 cc2650stk 生成 smartrf_settings.h/c 文件。 我一直在尝试使用来自 cc1350 packettx 示例的文件、但想知道是否有一个用于运行在2.4GHz 而不是低于1G 的 cc2650的模板。
谢谢、
RAM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.