This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2595:在特定频段中的影响

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/597812/cc2595-effect-in-specific-frequency-band

器件型号:CC2595

你(们)好

根据数据表、CC2595可在2.4GHz 频带中将输出放大~20dBm。

也可以从图6中看到。 (2.38GHz 至2.52GHz 范围)

2.4GHz 频带之外的频带如何?

例如、它是否会将噪声放大到4.8GHz 左右的相同水平?

还是 CC2595可能产生谐波?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    CC2595是一款具有压缩运行放大器的射频放大器、因此它将生成谐波、所有谐波、2、3、4等

    您将需要遵循参考设计或设计自己的设计、使谐波衰减得足以满足您计划在其中运行的区域的法规要求。

    此致、
    /TA