This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:红色文档/最大功率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/597905/tms3705-red-documentation-max-power

器件型号:TMS3705

您好!

 我想知道我们是否正在进行任何评估、以便为新的红色规格提供文档。

我想欧洲的所有新系统都需要这样做。

具体而言、我想知道我们是否会指定器件在5V 时输出的最大值、而无需任何额外的驱动器、并且在天线之前。

天线会引入衰减、但我们需要仅获取发送器的值。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Umberto、

    我将离线与您联系、因为我可以在公共论坛之外为您提供更多详细信息。