请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430G2 主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP、 UNIFLASH、 MSP430G2553、 TRF7970A
您好!
我有 MSP-exp430g2 (修订版1.5)和 DLP-7970ABP。
我已通过 Uniflash 使用 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo.out 文件对 MCU (msp430g2553)进行编程。
尽管在 com 中做了正确的参数、但我无法通过 docklight 读取数据。 (如流量控制硬件、波特率9600。)
我尝试使用外部 USB 将 MCU 连接到 UART、然后我可以获取数据。
要使用 launchpad 中的板载 USB 获取相同的数据、我需要做些什么?