This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520EMK:使用 CC2520EMK 将 MSP432连接到 SmartRF05EB

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/596246/cc2520emk-connecting-msp432-to-smartrf05eb-with-cc2520emk

器件型号:CC2520EMK
主题中讨论的其他器件: CC2500EMKCC2520MSP430F5438A

您好!

我对 如何将 CC2520EMK 的 GPIO 引脚映射到 smartRF05 (V 1.8)上的接头有点困惑。 我想知道连接 CC2520EMK 时 P18和 P20的配置。 我找到了其他有关读取 CC2500EMK ADC 的线程、但 CC2520EMK 的线程是否相同?

有人可以告诉我 与将 MSP430或 MSP432等独立微控制 器连接到 smartRF05相关的任何线程吗?  我只想了解基础知识。

谢谢、

BEZAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bezak、

    我不确定我是否关注您的问题、但让我为您提供一些意见。

    CC2520是一款收发器、不包含任何处理元件、因此需要一些器件为其提供命令。

    smartRF05包含一个连接接口、可让您将 CC2520连接到名为 SmartRF Studio 的 PC 应用、但除此之外没有太多连接。

    如果您希望在 MSP430上开始开发代码、然后控制 CC2520、我建议您使用 TRXEB 平台(它具有 MSP430F5438A)、并且接头设计为与 CC2520连接器匹配。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bezak、

    我将您的主题分开、以便 MSP 团队可以回答您的 MSP432问题。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了您向我推荐的示例。 我仍然不明白我需要在微控制器上写入 SPI 消息(写入 CC2520)以完全定义传输频率和消息内容、以及如何从 CC2520接收微控制器上的数据。 我有 CC2520 数据表、但知道从哪里开始非常令人困惑;我已经阅读了"SPI"和"指令集"章节、但我觉得一个简单的(r)示例确实有助于我理解。

    我拥有一个 MSP432微控制器、一对 CC2520 收发器和两个 SmartRF05板。 我使用 Code Composer Studio (CCS)对微控制器进行编程。

    我有过使用 MSP432上的 SPI 与热电偶模块进行通信的经验。 我知道如何使用微控制器上的接口、而不是收发器上的接口。

    简而言之、我需要知道消息的格式(SI/SO)、以定义要发送器传输的消息、并从接收器提取任何接收到的数据。

    感谢你的帮助、

    Bezak。