This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:载波检测阈值不更新电流消耗估算值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/597034/smartrftm-studio-carrier-sense-threshold-does-not-update-current-consumption-estimate

器件型号:SMARTRFTM-STUDIO
主题中讨论的其他器件:CC1200

我将 SmartRF Studio 7 2.6版与 TRX EB 上的 CC1200搭配使用。  

在尝试评估 RX 监听模式时、当我更改载波侦听阈值时、我看不到更新的"平均电流消耗"估算。 我发誓、我看到过这种情况、一段时间后就开始工作了。  

我已附加2个屏幕截图、其中显示了2个不同的 CS THRES 值、但流耗估计值仍为2.1、这似乎是错误的、与我在板上看到的结果不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    估算中未考虑载波检测阈值。 如果接收到的信号低于阈值、嗅探器将始终中止、您将永远不会收到任何信号。

    当您测量要检查时、您是否发送了随后被接收/未接收的数据包?