This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM 在调试模式下工作正常、但在电池模式下不工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/596606/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-works-fine-in-debug-mode-but-not-in-battery-mode

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

您好!

我在 FRAM 中编写了一个代码、对热敏电阻和电阻器进行采样。 这些值存储在 FRAM 中。 在使用 CodeComposer Studio 的调试模式下、工作正常(对 FRAM 执行写操作)。 在n´t 模式下、我无法向 FR430写入任何内容... 开始采样。

RFPMM 的配置为:

RFPMMCTL0 = PMMPW + RFPMM_EN_VF_REG_L + RFPMM_EN_BATSWITCH_L + RFPMM_EN_V_dUB_L;

有人有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否看过《RF430FRL152HEVM 用户指南》( http://www.ti.com/lit/ug/slau607a/slau607a.pdf )的第2.3.5节 ,请验证您的硬件设置是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    硬件设置正确。 如果程序已加载到电路板上、则通过 ISO 15693进行读取和写入不会出现问题。 连接 USB 和 JTAG 编程器后、我只能从 FRAM 读取一些值。 但我也需要写入一些值(电路板已通电)。 我认为它是一个小配置、可以在任何位置设置。 但我找不到这个。

    还有其他想法吗?

    储罐很多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将电池与 EVM 配合使用、则在器件通电时必须执行的 PMM 代码行、至少在最初使用射频场。

    当 EVM 处于电池模式时、是否对写入命令有任何响应?

    更多信息有助于找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请尝试按照《RF430FRL152HEVM 用户指南 》(www.ti.com/.../slau607a.pdf)第2.3.1节中的说明来配置此器件。 它具有一些可能有用的附加设置。