This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC8530:CC8530发送数据

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/594321/linux-cc8530-cc8530-transmit-data

器件型号:CC8530

工具/软件:Linux

Linux 中的 CC8530,由于 cc8530点对点传输音频数据有数据包丢失,开放环境测试只能在3M 周围传输,是否有双向数据的测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么硬件? 这些参考设计可在室内和室外等环境中实现数十米的距离。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC8530演示设计的完整参考、包括原理图和 PCB、设计为在我们的系统中使用的模块。 单向音频传输测试、无论是室内还是室外、都可实现与演示相同的距离。 双向音频传输测试、室内传输仅3米、演示无法比较双向固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的器件中、cc8530作为模块连接到电路板。 TI 模块和音频设备、室外传输距离高达42m。 将 TI 模块放入我们的器件中、音频器件内部仅19m。 上述测试是单向的。 最初的结论是、器件内部组件对 cc8530有很大的影响、屏蔽没有任何改善。 是否有任何方法可以改善长达10米的双向数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否说您使用 TI 套件获得42米的室外距离和19米的室内距离? 但是、使用您自己的模块、您只能获得几米的距离? 在这种情况下、这显然是您的设计的硬件问题。 您是否进行了任何测量来验证您的射频性能? 您是否已验证天线匹配是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们自己的模块进行测试、室外长达42米、室内长达19米。 与 TI 套件的结果一致、这是一种单向传输。 但双向传输之间的距离仅为3m 室内。如何改善?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC8530

    工具/软件:Linux

    CC8530  演示设计的完整参考、包括原理图和 PCB、设计为在我们的系统中使用的模块。  我们自己的模块进行测试、室外长达42米、室内长达19米。 与 TI 套件的结果一致、这是一种单向传输。 但双向传输之间的距离仅为3m 室内。如何改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于这似乎是同一个问题、因此我将您的新线程与现有线程合并。 您是否按照 Fredrik 的建议检查了天线匹配和射频测量?