This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:备用 TRF7970A IO 引脚作为实际数字输入

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/595956/trf7970a-spare-trf7970a-io-pins-as-actual-digital-inputs

器件型号:TRF7970A

我们目前有一个在具有 SS 配置的 SPI 中使用 TRF7970A 的设计。

目前、IO3和 IO5未使用、我想知道是否有任何方法将这些引脚中的任何一个用作逻辑输入。

换句话说、是否有任何方法可以通过 SPI 接口查询 IO3或 IO5数字引脚状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    这些引脚被用于并行模式通信或者一个被称为特别直接模式的特定 TRF7970A 模式(在应用手册 SLOA214中进行了详细介绍)。 这些引脚没有其他用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、Ralph!

    Jim