This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:GUI 软件未找到 EVM 模块

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/595543/trf7970aevm-gui-software-does-not-find-the-evm-module

器件型号:TRF7970AEVM

当我运行用于与 TRF7970A EVM 配合使用的 GUI 软件时、它会扫描串行端口、找不到 EVM 模块。

我认为串行驱动程序安装正确、因为我可以使用 Tera Term 将 EVM 视为 COM10。 EVM 也有生命体征、因为当我在 EVM 板附近放置标签时、我可以在 Tera Term 中看到来自 EVM 的数据。

我已经尝试过两种不同的 EVM 板并获得相同的结果。

我的 PC 是 Windows 7计算机、我使用的是 Windows 7版本的 GUI 软件。

是否有任何关于可能发生什么事的想法? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您确定 从 www.silabs.com/.../usb-to-uart-bridge-vcp-drivers 安装了正确的驱动程序 、我建议进入器件管理器并手动强制 TRF7970AEVM 连接到较低的 COM 端口、如2或3。 我不记得它是否会正确连接到 COM10、但这对我来说有点高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复:COM 10...from 用户手册的第2.2节    

    TRF7970A EVM GUI 具有 COM 端口自动检测功能、该功能仅限于 COM 端口1至12

    我认为您的其他建议是有效的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道、但我们之前有一个报告的 COM10问题不能正常工作: e2e.ti.com/.../1759276

    所以可能值得一试... 想知道这是否会再次解决它。