This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:用于 RF37S114的读取器 IC

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, TRF7963A, TRF7962A, TRF7960A, TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/594743/rf37s114-reader-ic-for-rf37s114

器件型号:RF37S114
主题中讨论的其他器件: TRF7963ATRF7962ATRF7960ATRF7964ATRF7970A

我想知道 RF37S114是否可以由 MFRC522读取/写入。

有人可以建议如何使用 MFRC522来使用此标签? 由于 议定书各不相同,似乎极为困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhay -
    MFRC522适用于基于 ISO14443A 的应答器、类似于 TRF7963A (支持 ISO14443A 和 ISO14443B)。

    RF37S114标签基于 ISO15693、这意味着您应该使用 TRF7962A (如果您只对这一协议感兴趣)或 TRF7960A、TRF7964A 或 TRF7970A、它们支持所有主要的 HF RFID 协议(ISO15693、ISO14443A/B 和 FeliCa)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果您想阅读 RF37S114、我建议查看以下内容:

    e2e.ti.com/.../493678
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:
    谢谢、TI 是否提供了可 与 MFRC522搭配使用的标签选项? 我不 能选择更改读/写器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 TI 不生产 ISO14443A 标签

    仅限 ISO15693和 ISO14443B

    只是想在这里了解一下、 为什么您会被锁定在该读取器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原因是:
    1.我的应用与可穿戴技术有关,因为我使用的是带有阅读器 IC 的小巧灵活的天线,这已经使我的2个月(在 Android 手机上读取标签和响应)变得非常困难。
    这是一种商业产品、如果考虑价格、MFRC522是更好的选择、即使数量更少。
    为什么我对 Tag 感兴趣:
    我之前已经使用过定制标签、尺寸与 RF37S114的尺寸几乎相同。 但 RF37S114的价格和封装要好得多。