This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF-HDT-DVBE:封装标签的封装、用于现场

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: RF-HDT-DVBE, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/593907/rf-hdt-dvbe-packaging-of-the-encapsulated-tag-for-use-in-the-field

器件型号:RF-HDT-DVBE
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

尝试找到适合封装标签的封装。  我们使用 TRF7970A 收发器、该收发器以移动机械封装方式连接到 PCB、并希望通过线控将 RF-HDT-DVBE 连接到现场的无源组件、以用于 ID 目的。

感谢您的任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    由于 RF-HDT-DVBE 已封装在超模压封装中、您只需以最方便的方式将其连接到产品上即可。 这意味着您将其嵌入塑料封装中、还是通过环氧树脂等从外部粘贴

    要记住的最大一点是、确保标签不会粘在金属上或非常靠近金属、这可能会降低读取范围性能。

    此外、如果您在制造过程中确实嵌入了 TRF7970A、则它需要足够靠近将会出现 TRF7970A 的表面、以便每次都能可靠地读取它。

    此信息是否能解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、感谢您提供的信息。