This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:适用于 TI 读取器 TRF7970A EVM 的天线设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/593125/trf7970aevm-antenna-deimesnions-for-ti-reader-trf7970a-evm

器件型号:TRF7970AEVM

大家好、

我只想与您一起检查 TRF7960的可用设计尺寸是否与 TRF7970A EVM 相同

谢谢

此致

Mossaab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Moassaab、

    我不确定我是否完全理解。 您是否在问 TRF7960EVM 和 TRF7970AEVM 是否具有等效的天线尺寸? 如果是、则是。

    对于 TRF7960本身、允许的天线尺寸是特定于应用的。 您可以使用 TI 参考设计或创建自己的天线、然后对其进行调优。 您希望这样做吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢、这是最激烈的答案。  我对这个文档有另一个问题。 我尝试找到要使用的 RX_IN1和2。 您能告诉我在 TI 读取器 TRF7970A 中能找到它吗?

    谢谢

    Mossaabe2e.ti.com/.../slos743l.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mosssab、您好!

    不确定我是否完全理解您的问题。 它显示在功能方框图引脚图(引脚8和9)中、并在第6.4节中进行详细讨论。