This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:contiki Me 出现 CC2650功耗问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/592304/cc2650stk-cc2650-power-consumption-problem-with-contiki-rime

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我正在使用 cc2650 sensortag 和 contiki 操作系统。 在 contiki 中、我使用的是 Rime。 当 cc2650不执行传输或接收等操作时、电流消耗保持在0.8mA 左右、这是过高的。 我正在使用 ContikiMAC 协议在工作模式和空闲模式之间管理 cc2650 sensortag 的开/关。 在空闲状态下、如何将电流消耗降低到几微安? 我没有使用板上提供的任何传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vartika、

    我认为您需要降低 Contiki 中的轮询间隔、基本上使整个系统更慢。 代码中有一个#define 用于定义此值、我认为默认值为8秒。 这需要更慢。

    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所讨论的是 RDC_CHECK_RATE 8吗? 此外,我有5-6个感应器,它们在同一代码中的功耗都不同。 只需一枚硬币、是否就不可能使用 sensortag 1年? 请告诉我、我们的产品将在未来几个月推向市场、如果功耗太低、我们将会非常困难。