This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:喜欢 CC85xx 器件、但想知道下一代器件的状态

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/592285/cc8530-liking-the-cc85xx-parts-but-wondering-on-the-status-of-the-next-generation

器件型号:CC8530

您好!

我一直在为新设计评估 CC85xx 器件。 我喜欢它、但请注意、它已经存在多年了。

是否有任何新计划或新计划? 尤其是在音频延迟较低的情况下?

根据时间范围,我们可能能够成为新产品的早期采用者/测试者:)

此外、感谢您对这些问题的详细快速回答。 它确实有助于评估和早期开发阶段。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    TI 尚未宣布任何下一代 CC85xx 器件的计划。 虽然不是专门针对音频、但我们拥有可在5Mbps 专有速度下运行的新一代 CC26xx 器件。

    祝你一切顺利