This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:输出方波

Guru**** 2541460 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/606364/rf430frl152h-outputting-a-square-wave

器件型号:RF430FRL152H

是否有办法使用 RF430FRL152H 以恒定频率输出方波?  从方框图中看、似乎没有这种情况的输出。  我是否可以设置计时器并触发 VDD2X 引脚、使其像某种方波?  如果是、该引脚上的启动时间是多少?  电流驱动要求可以忽略不计。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、

    我不会为此使用 VDD2X。 需要考虑的耦合引脚包括:

    低频:使用其中一个定时器来切换一个可用的 I/O 引脚。

    高频:使用带分频器的 SCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    非常感谢您的快速回答。 是的、我看到 GPIO 输出将是一个更好的选择。 我假设这些是轨到轨输出、如果我选择 SMCLK 或 MCLK、我可以在没有任何外部晶振/振荡器的情况下输出高达1MHz 的频率。 这是正确的吗? 非常感谢您的帮助、非常感谢。

    此致、

    米兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、

    高达1MHz 的频率可能很难实现、因为 RF430FRL152H 将以2MHz 的频率运行、因此它必须非常快速地响应... 也就是说、如果您需要1MHz、则可以直接输出 SMCLK。 不确定需要多少粒度。

    正确、无需外部晶体。

    电压将由 VDDB 确定、因此您可以查看到 GND 的输出电压大约为1.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这很有意义。 一件事:我计划将其作为无电池器件执行。 知道这一点后、如果存在足够大的场强、以下电源轨电压是否会由 VDDH (稳压整流射频)定义?:

    VDD
    VDD2X
    VDDSW

    VDDB 的任何特殊端接都不是电池、还是只是简单的 NC? 非常感谢您的帮助、我非常感谢您的帮助。

    此致、

    米兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、

    VDDSW/VDDR 稳压至1.5V。

    VDD2X 将介于2.7V 和2.9V 之间、具体取决于器件是否处于 LPM 模式与工作状态。

    如果未使用 VDDB、则可以将其保持为 NC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    再次感谢您提供的信息。 当您说 VDDR 时、就是 VDDH 或 VDDD。 非常感谢。

    此致、

    米兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、

    它是 VDDSW -器件上的引脚3。