This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NFC/RFID

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/606518/nfc-rfid

主题中讨论的其他器件:TRF7970A

非常感谢您的回答。

现在我可以读取标签。

我想为下面的示例内容编写一个标签。

请直接告诉我 要在标签写入的文本窗口中写入的文本(NFC 工具版本1.7)

 

 

情况如下。

硬件:MPS430F5529和 TRF7970ATB (MSP-FETFlash 仿真工具)

软件:项目 F5529EXP_TRF7970A_All_NFC_MODE

标签:Tag-it tmHF-1

3.NFC 工具版本1.7

已连接 FW 版本1.03.00 (正确显示) NT

 NFC 7970 RW 配置选项卡选择

   TRF7970 RW 配置:ISO15693 26.48

    读/写器选项卡选择

         我在 TRF7970ATB 附近放置了一个标签。

我可以读取标签。

 

请注意、

Morimoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    非常感谢您的回答。

    现在我可以读取标签。

    我想为示例内容编写一个标签(图22。 5类标签的文本 RTD 示例)应用报告使用 TRF7970A 的 NFC/HF RFID 读/写器

    请直接告诉我要在标签写入的文本窗口中写入的文本。

     

    情况如下。

    硬件:MPS430F5529和 TRF7970ATB (MSP-FETFlash 仿真工具)

    软件:项目 F5529EXP_TRF7970A_All_NFC_MODE

    标签:Tag-it tmHF-1

    3.NFC 工具版本1.7

    已连接 FW 版本1.03.00   (正确显示)

     NFC 7970 RW 配置选项卡选择

         TRF7970 RW 配置:ISO15693 26.48

        读/写器选项卡选择

             我在 TRF7970ATB 附近放置了一个标签。

    我可以读取标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Morimoto-San、您好!

    请参阅以下用户指南 :www.ti.com/.../slou452 并重点了解第3.3.2节"读/写器模式"中的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph Jacobi、

    非常感谢您的回答。

    我下载了 www.ti.com/.../slou452并重点关注第3.3.2节"读/写器模式"中的内容。

    我发现在读/写器模式选项卡中没有格式化 NDEF 消息的 TFT 标签的格式按钮。

    我的 NFC 工具是 Ver1.7。

    在 slou452手册中、NFC 工具为 Ver1.8。

    我将再次尝试从 http://w ww.ti.com/lit/zip/sloa227下载 NFCLink 独立 GUI 和示例代码。

    我是对的吗?

    如果不是、请给我建议。

    请注意、

    Morimoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Morimoto-San、您好!

    您需要使用最新的 SLOA227下载包中提供的 NFC 工具版本1.8。 这与 FW 版本1.03.00兼容(v1.7 GUI 与1.02.05兼容)。