This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-ACC-ADR2-10:外部电源与放大器;用户指南#39

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/603891/ri-acc-adr2-10-external-power-supply-user-s-guide

器件型号:RI-ACC-ADR2-10

来自德国的您好、

我购买了 eZ430-37157评估套件。 随附的阅读器是 RI-ACC-ADR2-10 I Guess (看起来和软件 GUI 中显示的一样)。

套件中的用户指南未与套件组件搭配使用。 指南中提到的读取器单元与我在套件中得到的内容似乎不同。 我只有 RI-ACC-ADR2的参考手册(在线提供)。

我想用一个外部电源为我的读取器单元供电。 不会对如何执行此操作进行批评。
此外、我找不到有关读取器单元上跳线"JP5"和"JP6"的信息。 参考手册中未提及这些内容。

为什么很难找到有关此器件的足够信息或文档?

我需要知道有关董事会的这些具体信息、才能与董事会合作。

有人可以提供帮助吗?

谢谢、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

    查看我在此 E2E 主题上发布的手册是否对 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/477317/1729933#1729933有所帮助

    我相信这是您拥有的板的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    感谢您的快速回答。

    我已经找到了这个线程。 (这是我获取手册的来源)
    您链接的该手册与我已经获得的手册相同。 如果您仔细查看、您会发现文档中没有关于我的问题的任何信息。
    不幸的是,这对我没有帮助。

    还有其他建议吗?


    Fabian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fabian、

    我会将其传递给产品团队、看看他们是否有进一步更新的手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    好极了。 我撰写的是学士论文、读者将是其中的一部分。

    希望他们有一个更新的版本。

    谢谢、

    Fabian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

    这就是我所得到的、但似乎没有提到 J5和 J6乍一看: e2e.ti.com/.../11_2D00_07_2D00_21_2D00_024-RFID-Demo-Software-Users-Guide-for-AES-and-80-bit-Product-Family-Rev1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我阅读了您在这里链接的文档。 但也没有关于(详细)外部电源或跳线的信息。
    这没什么帮助。

    问候语、

    Fabian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

    第8页的原理图显示了 J5和 J6。 如果天线电感为116uH、则需要使用它们来校正谐振频率。 通常、该板附带440uH 回路天线、并且不需要跳线。

    对于外部电源、除了第7页所述内容之外、还需要哪些其他详细信息:"(可选)向基站的电源连接器(9V 直流)施加额外的电源、以实现更大的传输范围和/或驱动更大的天线。"