This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500 (及类似产品) AGC 控制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/605997/cc2500-cc2500-and-similar-agc-control

器件型号:CC2500

我希望接收器在 没有 AGC 控制的情况下具有固定的灵敏度。

根据第77页的数据表、将 AGCCTRL0.AGC_FREE[1:0]设置为3 (11)"手动冻结模拟和数字增益设置。 用于手动覆盖增益。" 因此、这会将增益冻结为某个固定电平。  

但是、什么决定了增益?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冻结 AGC 绝对没有任何好处。 添加此功能仅用于测试目的。 在 AGC 自由运行的情况下、进入 RX 时、增益将始终为最大值、增益将自动调整、以便内部信号电平将处于 MAGN_TARGET 设置的值。 这可确保 ADC 输入动态范围内具有足够的 SNR 和运行能力。  

    如果您仍想手动设置增益、则需要使用寄存器 AGCTEST (地址0x2B)

    AGCTEST[7:6]:第一个 LNA 增益。 最大增益:00、中等增益:01、最小增益:10

    AGCTEST[5:3]:第二个 LNA 增益。 最大增益:111、最小增益:000

    AGCTEST[2:0]:数字增益。 最大增益:111、最小增益:000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 当有人回答所询问的实际问题时、即使答案是您可能不想这样做、也总是令人耳目一新。 虽然我已经用 CC2500的其中一种方式设计了几个电路、但我当前的项目设想的使用方法可能不会被设计人员考虑。 因为这种方式是适度的专有性、是否可以在网上提出问题?
    再次感谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向我发送朋友请求、我们可以处理此脱机请求