This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:如何使用 TRF 7970A EVM 读取器将程序下载到 RF430evm?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/605040/ccs-rf430frl152hevm-how-can-i-download-the-program-to-the-rf430evm-using-the-trf-7970a-evm-reader

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是 NFC 开发的初学者、我有一个 TI RF430FRL152H EVM 和一个 TRF7970 EVM 板。 但我不知道如何使用 TRF7970将示例代码下载到 RF430EVM。 我是否可以使用任何软件来实现此目的?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用 TRF7970AEVM 将固件下载到 RF430FRL152H 中。 请查看下面的链接、其中提供了一个程序下载、您可以通过该程序下载该程序。

    e2e.ti.com/.../2093239

    建议您使用 MSP-FET 工具。 这对于调试程序很有用。 此外、如果无线编程存在问题、MSP-FET 工具将允许您通过 JTAG 重新编程来修复 RF430FRL152H。