This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TRF7963A:堆放在 VLO 库中的 sloc297

Guru**** 2535310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/605094/compiler-trf7963a-sloc297-traped-in-vlo-lib

器件型号:TRF7963A

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我开始使用 sloc297作为我的项目基础、在对接口代码进行硬修改之后、

仅查找堆装在 EDGE_ONE 段的代码。

PS.:源代码是 CCS 项目、当我创建 IAR 项目时、我使用 slaa340a IAR 版本.s43代码。

此致、

Howrd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用8M DCO、可以读取 NTAG213 UID、但堆装在 tf79xx.c 的1010行、它看起来计时器无法超时、然后不会发生中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这个问题已经解决了。
    但 VLO 仍然是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sloc297可以执行 PWD_AUTH 并成功写入一个块命令!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howrd、您好!

    我仅使用了 CCS 的 VLO 库。 如果 IAR 的 VLO 库存在问题、您需要咨询 MSP430团队。 我只是使用他们在项目中创建的配套资料。 对于 CCS、它可以正常工作、因此我不知道有关 IAR 的说什么。